主题中讨论的其他器件:PGA308、
工具与软件:
我正在尝试按照用户手册中图5-14中的流程图进行操作。
我将使用 Arduino Uno 驱动及 Vout_F 上的逻辑分析仪验证步骤。
寄存器读取和写入似乎按预期运行、但 Vout 似乎随后未启用。
我有几个问题:
1) 1)此模式是否需要在每次启动之前进行下电上电?
2) 2)是否需要在读取/写入 RAM 寄存器后禁用单线制(CFG2 D15 = 1)?
3) 3)为了成功使用此模式、除了提及"读取"或"写入"的步骤之外、我是否需要执行图5-14中所示的任何步骤(例如、我是否需要禁用校验和、启用单线制或禁用单线制超时)?
4) 4)即使我设置 DIS OUT = 0、单线读取和写入在此模式下是否仍然有效? 如果没有、那么在流程图的哪一点设置 DIS 是合适的?
如果有用、以下是逻辑分析仪的输出:

此致、
Rob