This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:具有 UCC21756保护信号反馈接地问题的 UCC14241

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420, UCC14241-Q1, UCC21756-Q1, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400734/ucc14241-q1-ucc14241-with-ucc21756-protection-signal-feedback-ground-issue

器件型号:UCC14241-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21756-Q1TL431、UCC33420

工具与软件:

您好!

我正在使用 UCC21756-Q1栅极驱动器 IC 来驱动 SiC MOSFET。 用于为栅极驱动器生成+15V 和-5V 的电源是 UCC14241-Q1。

栅极驱动器板的电源由控制板提供、为24V、直接用于 UCC14241-Q1 IC。 UCC14241-Q1 IC 的24V 输入具有包含共模扼流圈和差分扼流圈的 EMI 滤波器电路。 UCC21756-Q1 IC 的输入电源由图中所示的非隔离式24V 至5V LDO 生成。

我有几个关于架构的问题。

  1. 我们是否可以使用 LDO 输出(5V-DGND)上拉 PG UCC14241-Q1 IC 的 ENA (使能)和/LDO (电源正常)引脚? 是否应为偏置电压(Vbias)使用单独的电路(如图所示)?
  2. 栅极驱动器故障指示信号 FLT 会反馈给保护电路的控制器板。 此信号相对于控制器板的数字接地(DGND)。 如果我们计划还以反馈信号的形式提供/ PG、我们是否可以直接向控制板提供信号(/ PG)? 由于/GNDP 信号相对于 PG 信号、是否应该使用数字隔离器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们是否可以使用 LDO 输出(5V-DGND)上拉 PG UCC14241-Q1 IC 的 ENA (使能)和/LDO (电源正常)引脚? 是否应为偏置电压(Vbias)使用单独的电路(如图所示)?
      1. 是的、LDO、齐纳钳位、TL431...任何能够提供 TTL 3.3V-5V 的低压电路都将正常工作。
    2. 栅极驱动器故障指示信号 FLT 会反馈给保护电路的控制器板。 此信号相对于控制器板的数字接地(DGND)。 如果我们计划还以反馈信号的形式提供/ PG、我们是否可以直接向控制板提供信号(/ PG)? 由于/GNDP 信号相对于 PG 信号、是否应该使用数字隔离器?
      1. 请注意 GND 定义。 如果将 GNDP 作为 DGND、并且还将 DGND 作为24V 的返回路径、则 L2 (CMC)的两侧将有 DGND、基本上会短接 CMC。 因此、您可能需要一个数字隔离器

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我想从 TI 得到有关用于汽车应用的隔离式稳压1W-2W (24V 输入到5V 输出)直流/直流转换器的推荐。 我们估计环境温度可能介于80至100摄氏度之间。 那么、您对此类转换器有何推荐? 此转换器(24V 至5V 1W 转换器)将为所有 UCC2176-Q1 (驱动 H 桥的4个数字)输入侧电源以及差分驱动器和接收器供电。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、任何此类隔离式集成变压器器件都无法覆盖24V 到5V 等宽电压转换范围。 这需要前置稳压器、例如非隔离式降压24V 转5V、然后是 UCC34420 隔离式5V 转5V、但请注意、UCC33420的额定最大功率仅为1.5W。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我还有一个关于 UCC14241的问题。 该器件有一个用于电源时序控制的使能引脚。 驱动 H 桥。 电源是否需要按特定顺序打开(例如、先打开底部的 MOSFET 电源、然后再打开顶部的 MOSFET 电源)? 或者、如果它们同时打开会很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是您需要定义的系统级时序控制详细信息。 我可能会考虑一些情况、即监控每个 UCC14241的/RDY、 还应该监控每个  UCC21756-Q1的 PG。 当两者都处于正确的状态时、您就会知道以受控的方式开始切换是安全的。 如果您需要其他栅极驱动器支持、请提交新的 E2E 主题、并在标题中注明栅极驱动器器件型号。

    Steve