This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139-Q1:INA139QPWRQ1

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139-Q1, INA190-Q1, INA186-Q1, INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401343/ina139-q1-ina139qpwrq1

器件型号:INA139-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA190-Q1INA139

工具与软件:

我们正在计算以下找到输出值以及不同批次 INA 之间的变化、这是预期条件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    INA139-Q1的最大失调电压为+/- 2mV、增益为27时、失调电压将为+/- 54mV。 因此、任何94 +/- 54mV 的值都在范围内。

    如果您在寻找精度更高的器件、我建议您使用 INA186-Q1和 INA190-Q1 
     

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mallika

    是否有其他具有更高精度但采用相同封装的器件(INA139)? 否则、我们将尝试增加分流电阻并降低增益来加以改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    遗憾的是、我们没有任何适用于 INA139的引脚兼容器件、增加分流器和增益应该有助于在某种程度上解决此问题。

    此致!
    Mallika Senthil