This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:INA212应用检查

Guru**** 2508215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401319/ina212-ina212-application-check

器件型号:INA212

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户有一种新设计、并使用 INA212。

ina212用于检测其继电器是否具有电压输出。 (L 为交流电源100 - 240V)
继电器不受控制、INA212具有 OUT1 (NO)输出电压。 INA212没有来自继电器的输出电压和 OUT1输出。
继电器具有控制功能、INA212具有 OUT2 (NC)输出电压。 INA212无输出电压、继电器的 OUT2无输出。

您能否检查客户是否可以使用 INA212来满足此功能要求?

示意图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详尽地解释一下您想使用此部件做什么? 我不明白 OUT1与 OUT2之间的电流以及您要检查的电流。 无论电流流向何处、INA212都可以检测电流流动、切换器件下游的电流不会中断这一点。

    看起来通过二极管 D3和 D4对线电压短路、这将比这些二极管安全处理的功率更大。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries