This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:正在加载问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401119/ina290-loading-question

器件型号:INA290

工具与软件:

您好!

我们将使用此器件来监控48V 线路上流入 PCBA 的输入电流。

 

INA290将由3.3V 电源供电、而此电源会在输入电源电压出现几百毫秒后出现(由48V 电源轨供电的3.3V 电源)。

 

INA290在其3.3V 电源轨处于稳压状态之前会以任何方式加载48V 输入电源轨吗?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将产生较小的电流;请参阅图6-16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    克莱门斯一如既往地正确。  如有任何其他问题、请发布。