Other Parts Discussed in Thread: INA202, INA310B
主题中讨论的其他器件: INA310B
工具与软件:
最近、我们有大量数字输出模块在高温下的功能测试期间发生故障。
确定原因是 INA202 在高温(INA202AIDGKT)下的功能故障。
当将输出(切换至零负载)切换至超过大约70°C 时、会触发输出
(具有采用 INA202的具有过流保护的高侧数字输出。
在打开期间、即使未连接负载和外部电压、过流保护也会激活)。
我们正在努力收集更多 关于这一现象的数据。
在对模块进行光学检查时、我们发现 焊接在新模块上的器件采用了不同的封装标识技术。
在第一批有问题的模块中、器件 的外壳编号为"28"。 现在、我们还有编号为"34"的有问题的器件。
在较早批次的模块上、器件外壳上的编号为"97"、从未出现过任何问题(或很少出现问题)。
下面是"97"和"28"之间的标记比较。 "34"(我还没有照片)的标识技术与"28"相似。

我们需要帮助来确定问题的根本原因。