This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:请求低成本定向电流感应放大器

Guru**** 2828085 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401483/ina241b-request-low-cost-directional-current-sense-amplifier

器件型号:INA241B

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在寻找一个 定向电流感应放大器、正共模电压应超过+60V、低于-0.4V 的负电压是可以的、超过200kHz 的带宽就足够了。

我推广 INA241B、但这对他们来说很昂贵。 是否有其他低成本选择?

谢谢!

Severi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA241B 已成为非常便宜的双向60V 电流检测放大器。