This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:光电二极管信号放大的温度问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324-N, LM2902LV, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400843/lm324-n-temperature-problem-in-photodiode-signal-amplification

器件型号:LM324-N
主题中讨论的其他器件: LM2902LVTLV9002

工具与软件:

我设计了一个高放大电路、用于放大来自光电二极管的微弱信号。 它运行良好、但对温度很敏感。 温度范围通常在18个-30°C 之间。 温度直接影响信号电平。 一些测试后、我发现温度会影响反馈电阻器、即使它们的温度系数很低。 我怀疑这可能是电路板、焊料和电阻器具有不同热属性造成的、但我不确定。 我为电路构建了温度隔离外壳、可防止突发波动、但温度仍会影响信号电平。 您是否有关于纠正问题的建议或关于电路设计更改的建议、以便在没有温度敏感性的情况下实现相同的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324-N 具有随温度变化的明显输入偏置电流(请参阅图2)。 此外、光电二极管本身也与温度有关。

    涉及哪些电压、电流和频率? 您能承受哪些错误? LM324-N 是一款低成本器件;可能会有更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、光源是电流控制型直流电、因此没有频率。 问题与光电二极管无关、我已检查电路不同组件上施加了热源。 仅当施加到反馈电阻器上时、信号才会发生变化。 如果加热放大器、则未看到重要变化。 我需要一个误差最大 %1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Demir、欢迎参加 TI 论坛。

    光源是否必须是固定光源? 调制源易于检测和测量。  目标是什么?测量固定光源的强度或检测是否存在固定光源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好、这用于检测非常敏感的吸收度测量。 固定光源似乎对于获得标准测量值很重要、这就是我使用电流控制型 LED 的原因。 根据样品、吸收的光会发生变化、因此到达探测器的光会减少或增加。 我测量光强度、然后通过 ADC 将其转换为数字值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何以慢速打开/关闭切换光源?  因此进行两次 ADC 测量;测量值的增量将是检测到的光。 这将消除偏移误差、只留下增益误差。  我预计失调电压误差远大于增益误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您希望区分导通和关断状态。 当灯熄灭时、我没有信号、因为我向放大器的同相(+)引脚提供电压。 防止噪声或其他不必要的信号低于阈值。 没有明显的失调电压误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开启和关闭状态。 但是、这两种状态都需要使两个放大器处于线性范围内(不是 VOL 和 VOH)。  

    通过50M 反馈的同相输入电压和 IIB 电流确实会使输出过驱低电平、因此失调电压量是不可测量的。 IIB * 50m 是可靠的电压。 尝试使用 LM2902LV 以获得更低的 IIB 电流、从而减小差异(失调电压误差)。

    对于低 IIB、引脚1 OUT 的关断电压为0.1V、引脚14的电压为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 提供的信息。 如果不需要花时间、请提出您的建议。 你认为它会解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner、

    50m 加上后置放大器使这非常敏感。 光电二极管电流的预期范围是多少?

    关于输出范围、我升级到了 TLV9002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ron 我将再次检查电流。 我们在非常短的时间(nsec)内进行测量。 而对于低光、因为样本对光敏感、如果光亮或测量时间较长、则可能会影响测量。 感谢您提供原理图、我将进行尝试并提供结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameer

    提供的原理图甚至与纳秒级不兼容。 多少纳秒?

    尊敬的 Clemens:光源是电流控制的直流电、因此没有频率。

    耐久的短时间计为频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron、输入信号约为1nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在几天内提供更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Caner。