This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:该器件的输入 Z 是否真的只是6k?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400867/opa891-is-the-input-z-of-this-device-really-just-6k

器件型号:OPA891

工具与软件:

规格表显示差分模式下的输入 Z 为6K。

我下载了 TINA 仿真示例、该示例在同相缓冲器中(增益为1)、并插入了一个与+IN串联 的100k 电阻器。 毫无疑问、瞬态仿真显示了大约一半的输入端的输出。

真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您能否共享您正在使用的 TINA 文件。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA891_5F00_TINA_5F00_Ref_5F00_Design_5F00_V1p1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您共享 TINA 文件。 100k 串联电阻的问题是由偏置电流进入同相输入而建立的失调电压。 这会使输出降低、但峰峰值输出信号仍然为2Vpp。 如果您分离信号、就能够看到输出信号仍处于预期电压。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我看到偏移会改变显示。 应该更仔细看看。 如果我在反馈中放一个100k、减去偏移就会消失(可以预见)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    无需担心、技术上也是如此、因为这会抵消 Ib 的影响。但是、在实际应用中、我们建议不要使用较大的射频值、因为这可能会导致其他不良影响、例如稳定性问题。  

    此致、

    Ignacio