This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:误触发问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398928/lm2903-false-triggering-issue

器件型号:LM2903
线程中讨论的其他器件: LM393

工具与软件:

HII 团队、

我们已经使用 LM393设计了一个用于 SC 保护的窗口比较器电路、但想使用 LM2903作为替代器件。 问题是、当我们使用 LM2903时、它会发生误触发、您能告诉我们为什么会发生这种情况、以及我们如何解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能否提供一些原理图和示波器图片、以便我为您诊断问题提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果有任何进一步的更新、请重新打开此帖子。

    谢谢!

    HO