This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:TLV3603噪声问题...

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397286/tlv3603-tlv3603-noise-issue

器件型号:TLV3603

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在进行仿真时遇到 TLV3603噪声问题。

您可以帮助使用 PSpice 进行检查吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我看到在 Vinn 上原理图使用 VSS。

    这看起来与用于 V-的节点相同、但比较器输出摆动至 GND、因此会产生基准 GND、并且 INP 不会与之交叉。  

    根据仿真图、我将假设 VSS 为 GND、并有一个1.65V 源连接到 R8。

     

    我曾尝试使用 TLV3603模型、但运行瞬态仿真时出现收敛错误、但似乎客户始终没有使用 LE/HYS 引脚的迟滞。

    尽管我在使3603 SPICE 模型工作时遇到一些问题、但您可能需要将 LE/HYS 引脚与1k 电阻器连接到 Vee;它不应悬空。 有关此功能的更多信息、请查看数据表上的第8.1.1节"可调迟滞"。

     

    您的客户将使用负输入的反馈、但迟滞是通过的反馈完成的 正输入 .

      

    交换输入以及输入源可以在没有抖动的情况下使输出保持不变。

    请告诉我这是怎么工作的。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT、重新打开以获得进一步帮助。