This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901:新设计的替代方案

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1901, UCC2808A-1, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400858/uc1901-alternative-for-new-designs

器件型号:UC1901
Thread 中讨论的其他器件: UCC2808A-1TL494

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在考虑将 U1901L 用于我的面向航天应用的新电源系统设计、以用于反馈信号隔离。 TI 网站显示库存为零(已经有几周了、我选择在有库存时收到通知)、不建议在新设计中采用 UC1901。 然而、TI 推荐的替代方案 UCC2808A 不会生成可以与变压器耦合以实现磁隔离的交流输出波形。 它只是一个 PWM 发生器、我从产品说明书中收集到。 我已经考虑了偏移 PWM 信号的选项、以便我获得交流信号、但我选择了不选择这条路由。 我只想使用类似于 UC1901的东西、通过直流信号调制交流波形、我想使其跨越隔离边界。

考虑到我的要求、是否有 UC1901的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望具有什么交流输出以及使用哪些 UC1901引脚来获得交流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚"DRIVERA"和引脚"DRIVERB"上的输出。 根据数据表、它是通过设计设置频率和振幅的方波交流波形(使用"RT"和"CT"引脚设置频率;使用"VIN"引脚设置振幅)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 UCC2808A-1、或者-2 OUTA 和 OUTB 应该产生相似的结果-您认为与 UCC2808A-1或者-2有何差异、无法满足您的要求?

    TL494可能可以考虑使用另一款器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U1901和 UCC2808A 之间的主要区别在于:UC1901从引脚"DRivera"和引脚"DRIVERB"生成交流波形。 此交流波形可以连接到变压器以实现磁隔离。 另一方面、UCC2808A 从引脚"OUTA"和引脚"OUTB"生成一个直流 PWM 信号。 该直流信号不能连接到变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL494呢?

    如果使用 ucc2808A、是否可以添加外部 MOSFET 来连接变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL494与 UCC2808A 类似、它产生的输出电流平均值为直流值。

    您能否详细说明如何在使用 ucc2808A 时添加外部 MOSFET 来连接变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的。