This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:推荐的电源电容器

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401589/tlv9062-recommended-power-supply-capacitor

器件型号:TLV9062

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。 Gree 想知道 电源是否为3.3V、您建议电源电容器的容值是多少? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低电感(即短布线和小封装)比特定值更重要。 通常使用100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我同意克莱门斯!

    我还想补充一点、您需要确保考虑电容器的额定电压。 虽然在3.3V 电源下运行时有许多选择、但还应该查看一些电容器制造商提供的降额图。  额定电压为5V 的100nF 陶瓷电容器在3.3V 时可能没有100nF 的电容、但可能更低。  

    此致、  

    Robert Clifton