This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4110:高电平输出电压与高电平输出电流间的关系

Guru**** 2819605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402532/tlv4110-high-level-output-voltage-vs-high-level-output-current

器件型号:TLV4110

工具与软件:

在具有输出特性的表第5页的数据表中、针对某些输出电流列出了一些高电平和低电平输出电压。

这些值与图4到图7中的图形有很大差异(表中列出的最小值和典型值)。

表中的值是否确实是设计过程中需要考虑的最小最坏情况值? 或者数据表中是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些图似乎表明、输出保持在高于表中所示的电平、这意味着这些图在规格范围内、表明相对于表具有改进。 发生这种情况的原因有多种。 鉴于此器件已使用25年、我无法肯定、但我个人进行了8年直流验证、非常熟悉此测试。 该表中的规格是在最终测试中完成的、在最终测试中器件未焊接到印刷电路板上、因此与验证相比、散热性能会下降。

    这些数字是经过验证得出的。 在验证中、我们焊接器件、并有更多的时间使用扫描数据验证器件、如扫描输出电流的图中所示。 这意味着、考虑到在验证中我们可以将器件焊接在最终测试中无法焊接的位置、该表在该特定测试的规格中可能更保守。 该电流为几百毫安、将使内核温度升高。 随着芯片温度升高、相对于电源轨的输出摆幅会减小。  

    我希望这有助于理解差异。  

    此致、  

    Chris Featherstone