This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:采样误差较大

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402237/ina226-q1-has-a-large-sampling-error

器件型号:INA226-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA226

工具与软件:

我们使用 INA226测量半桥的电流输出、直接读取分流电压、即分流电压寄存器、使用1m Ω 的分流电阻器。 我们还使用示波器来测量输出电流、但我们发现、无论我们如何调节转换时间和样本数量、分流电压始终小于示波器测量的值。 为什么会这样呢? 我们如何配置它?

例如、我们通过串行端口将 INA226的分流电压读取为0.006182V (1mΩ)、、但此时示波器显示的输出平均电流读数为6.964A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    下面是几个想法,为什么你可能会看到的差异。 甚至可能是这些组合。

    •  看起来您从示波器中获取的最小测量值为5.061A、因此、您可以尝试增加 INA226的平均值计算和转换时间、以查看该值是否与您的平均值更加匹配。  
    • 如果示波器和 INA 从不同的位置测量、由于分流器或输入滤波器电阻器容差(或其他布局相关因素)的变化、电压可能会有所不同。 我建议使用万用表测量 INA226输入引脚处的电压、从而确认使用万用表读取的电压与 INA226的读数相同。  

    此致、

    Mitch