This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:当 Vsupply 为0V 时的最大输入电压

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402117/ina138-maximum-input-voltage-when-vsupply-is-0v

器件型号:INA138

工具与软件:

当电源电压(V+)为零时、VIN+和/或 VIN-上允许的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Barney、

    感谢您的提问。 它实际上仍然具有与绝对最大额定值 表中的额定电压60V 相同的电压。 当 V+为0V 时、该值不会改变。

    此致、

    Peter