This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:总误差

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402066/ina186-q1-total-error

器件型号:INA186-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我看到 INA186-Q1的增益误差为1%、但我没有看到总误差。

客户将 INA186-Q1与 INA194-Q1进行比较时、发现 INA194-Q1的总误差为3%。

他们想知道 INA186-Q1的总误差。

如果您无法提供此值、请告诉我如何计算总误差。 或者告诉我总误差中应考虑的参数是什么。 谢谢。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    必须为每个可能的电流电平计算总误差。 最坏的情况是最小电流时。 总误差是所有失调电压误差(初始、CMR、PSR、温度漂移)和增益误差(器件增益误差、分流容差和分流漂移)的平方和根(RSS)。

    我们有一个执行此计算的工具、可以在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    数据表中应该也会显示公式、我们的视频系列也对此进行了介绍。

    https://www.ti.com/video/6117678391001

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、我也在另一个 E2E 主题中找到了该问题。 非常有帮助! 谢谢!

    此致、

    Peter