This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD155:XTR300

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR116, XTR300, TIPD155, DAC8563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401384/tipd155-xtr300

器件型号:TIPD155
主题中讨论的其他器件:XTR116XTR300、、XTR305、 DAC8563

工具与软件:

从而查看 XTR300的绝对最大电流输出能力。 XTR116讨论了如何使用并联电阻增加最大输出电流、以增加45mA (max)的最大输出电流。

XTR300是否支持-40mA 电流输出能力? 如果是、是否对参考设计(TIPD155)进行了等效的修改以实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    XTR116 (2线电流变送器)使用与 XTR300 (3线电流变送器)非常不同的拓扑。  

    XTR116是一款2线电流变送器、其中大部分电流流经外部 NPN 双极晶体管、并可以将电阻器与内部 RLIM 电阻器并联以将输出电流扩展到小于45mA 的最大电流。  然而、XTR116的器件线性范围指定为250uA 至24mA。

    XTR300是一款无需外部晶体管的3线电流变送器。  所有输出电流都流向 XTR300的输出级、并指定线性范围高达 ±24mA。  如果设置 M2=High、则电流限制通常为 ±32mA、但可能会因器件而异、最小 ±25.5mA 为最大 ±38.5mA。

     

    可以对±40mA 范围使用分立式放大器实现分立式电压-电流电路、但 XTR300/XTR305电流变送器器件的精度额定值为±24mA 范围。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 让我们看一看 TIPD155参考设计、它使用 DAC8563 (双通道16位缓冲电压输出 DAC)。 我注意到它驱动一个串联电阻器来转换为 VIN 输入端的电流。 电流输出 DAC 是否可以用于在没有串联电阻器的情况下直接驱动 XTR300的 VIN? 如果是、它是否仍支持电流和电压输出模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    可以、XTR300是3线电流变送器或电压输出驱动器。  可通过数字 I/V 控制选择引脚将该器件配置为电流输出或电压输出、如表1所示。

    XTR300需要在 VIN 引脚3处提供输入电压。  输出电流模式和输出电压模式都是如此。   

    数据表第19页上的图40显示了标准电压模式和作为 RGAIN、RSET (和 ROS)外部电阻器和 VIN 输入电压的函数的传递函数:

    数据表第20页上的图41显示了标准电流模式以及作为 RSET (和 ROS)外部电阻器和 VIN 输入电压的函数的传递函数。

    查看 TIPD155参考设计时、该设计使用 DAC8563 (双通道16位缓冲电压输出 DAC)。 我注意到它驱动一个串联电阻器来转换为 VIN 输入端的电流。 电流输出 DAC 是否可以用于在没有串联电阻器的情况下直接驱动 XTR300的 VIN? 如果是、它是否仍然支持电流和电压输出模式?

    XTR300需要在 VIN 引脚处提供输入电压(这与需要输入电流的 XTR116不同)。  在正常运行期间、XTR300正确上电后、XTR300输出是 VIN 电压的函数。  在正常运行期间、通过 RIN 的电流非常小。  流经 RIN 引脚的输入偏置电流仅是运算放大器的输入偏置电流、 典型值约为±20nA、 最大值为±35nA。   

    然而、正如您正确提到的、TIPD155建议在 VIN 引脚上串联电阻器。 VIN 处的串联电阻用于输入保护目的。  由于 DAC 由5.5V 电源供电、而 XTR300由 单独的双极 ±15V 电源供电、因此 RIN 电阻器仅用于在上电/断电序列期间保护 XTR300 VIN 输入、或在 DAC 导通并主动强制施加电压但 XTR300电源仍关闭的故障事件期间从本质上保护该器件。 这样做是为了确保此故障情况下的输入电流限制在几毫安、以防止 损坏 XTR300。

     

     谢谢、此致、

    Luis