This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:意外的直流失调电压

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402110/ths4541-unexpected-dc-offset

器件型号:THS4541

工具与软件:

我有一个关于 THS4541放大器的问题、TI 发送了该放大器、作为我们器件中所用放大器的可能替代产品。  

 

首先、我想向您介绍一下对评估板所做的更改。 下面是仿真工具 TINA 中的原理图。 我更改了 THS4541 EVM 用户指南中的原理图。 简而言之、输出放大器并调整电阻值后的变压器、因此增益与导引头 X 的增益相似、大约为10。 改变的部件为:R26和 R27已移除、R7和 R8更改为27.4欧姆、R5和 R6变为287欧姆、R13和 R14现在为25欧姆、最后 R15现在是33 pF 电容器、然后 R20和 R21是相同电容值。

 

使用以下电源和信号发生器值进行测量:Vin 为3V、Vin 为0.5A、Vocm 和36 MHz 为0.9V 和0.08A、电平为-30dBm。

首先、我们使用上述公式来查看放大器是否工作。 之后、我们触发信号进行一些观察。

 

*以下注释没有信号

当我使用示波器开始测量时、我看到大约1.2V 的差分输出差异、信号正极侧为1.5V、信号负极侧测量值为0.3387V。 我预期的差分输出约为0V。

因此、当我看到1V 的差值时、我探测了 Vocm 的输入电压是否符合预期、而它会下降到接近0.9V、这与数据表中的预期相符。

 

上面是移除输入信号时的 TINA 仿真。 我想知道、能否让我解释一下为什么仿真与我在直流条件下的电路实验中看到的结果之间存在差异。 此外、您是否对原理图更改有任何想法、或者是否可以使用不同的器件来代替此放大器以获得所需的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srishti:

    感谢您的清晰解释。 作为解决此问题的第一步、我要尝试将 EVM 设置为已知配置。 正如调试步骤一样、有可能移除输出端的电容器并在 R15处增加~450欧姆、从而只能获得大约500欧姆的负载。 我还建议将 Rf 电阻器替换为402欧姆、并相应地调整 Rg 电阻器。 我想确保电路不会处理某种形式的不稳定。  

    此致、

    Ignacio