This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:没有记录电流到电压转换器的输出

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402102/opa380-no-output-recorded-for-current-to-voltage-converter

器件型号:OPA380

工具与软件:

专家们、您好!

您能否查看客户的此设计疑问?

"我 使用 OPA380作为电流到电压转换器。 电流源是 BPW21R 光电二极管和一个波长为450nm 至550nm 的蓝色 LED。

光电二极管以反向偏置模式连接、LED 的位置旨在提供最大的光。  原理图如下所示。 当我使用万用表测量 TIA 的输出时、我会记录0V、这可能是我做错了什么。"

Vs 供电电压为5V、I 在引脚2上测量的输入信号约为100mV。 如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    客户是否可以调整电路以在同相输入端提供电压偏置? 通过将该输入接地、二极管可能不会反向偏置到足以导通的程度。 我会尝试2V 之类的电压、看看您现在在输出端是否看到任何东西。

    此致、

    Ignacio