This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200

Guru**** 2987930 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, ISO224, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390636/amc1200-amc1200

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: ISO224、 AMC1300

工具与软件:

请告知 AMC1200。 有关详细信息、请查看缓存电路。

3个 AMC1200可通过3 10欧姆将3个输出电压从1个4更改为20mA。

根据您的数据表、差分输入电压为+/-250mV。 我的电路能否正常工作?

如有任何问题、请告知。

另外、 我需要其他隔离放大器。 非线性好于1200。

我希望获得的输出与改变输入电流一样大。

我非常感谢您提供任何建议或建议。

此致、

Hironari   

e2e.ti.com/.../Book1.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    我认为此电路看起来正常。 为了获得更好的线性度、我会考虑 AMC1300B 或 ISO224。  

    我很好奇为什么所有三个器件测量的电流都相同? 可靠性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、  

    非常感谢您的及时回复。  我担心的是3个星型10欧姆电阻、这会导致直流电压尤其是前10欧姆电阻。 但它似乎不错。 再次感谢你。  我会考虑使用 您的器件。 顺便说一下、我实际上并没有消耗电压到电流转换电路、通过该电路将电压转换为4伏到20mA。 控制器在多个模式下的电流使用。 这是为你做的吗? 如果我对如何使用您的 器件有任何疑问、我会提出疑问。

    此致、

    Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    是的-谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    我已将 AMC1200中的 AMC1300更改为 AMC1200。 结果很好,但我遇到了另一个问题。 请查看随附的 Excel 文件。

    当我对 Iin 应用4mA 时、电流在第一个10 Ω 后增加了约40uA。 (4.056mA t IB 在 Iin 上与4.000mA 兼容)  

    这是否因偏置电流所致?  该差值会导致输出端出现误差。

    AMC1200没有这种差值电流。

    我想尽可能减小差值、或者什么都不做。

    我很感激你能给我任何想法 或建议。

    此致、

    Hironari

    e2e.ti.com/.../Book2.xlsx

    e2e.ti.com/.../Book2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    您是否执行了 AMC1200与 AMC1300的一对一交换?

    您如何测量输出?  输出是否有任何振荡?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从1200下降到1300替代。 并直接测量流向压缩机的电流。 我没有看到任何振荡。 这种 Δ 电流不会发生吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    "我是你的,我是你的。"  

    AMC1300和 AMC1200输入结构不同。 输入偏置电流导致的该差异可以纠正。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf?ts = 1723729863459

    可通过将不同 RC 滤波器的负电阻从15欧姆增加到25欧姆来校正该偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    非常感谢您的建议。 我实际上在15欧姆之前放置了一个缓冲器。 结果似乎不错。 请查看 Excel 文件。 "我知道你在想什么。" 除此之外、我将尝试您的建议、更改15欧姆。 但  允许的最大值是多少?e2e.ti.com/.../Book3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    这取决于检测电阻的值。 不一定要观察最大值。