This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:共模输入电压问题

Guru**** 2998010 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3701-Q1, TLV1851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401750/tlv3701-q1-common-mode-input-voltage-issue

器件型号:TLV3701-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1851-Q1

工具与软件:

数据表明确指出(器件的输入共模范围可扩展至 Vcc + 5V。) 但没有一个性能图或规格提到在共模高于 Vcc 的情况下运行。
此外、数据表第2页说明:
"在恶劣环境下、输入电压可高出正电源轨5V、不会损坏器件。"
这听起来像是一个生存的保证,不是正确的操作。
我的印象是数据表作者混淆了输入电压范围和共模范围。
您能解释一下吗?
更准确地说、我想知道如果 P517处的节点高于+5V (同时保持在 Vcc+5V 范围内)、下面的电路是否会始终生成高输出。
此致、

Eric


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC + 5V 限值在建议的运行条件中指定。

    您的电路将工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关迟滞的宝贵提示。 我应该考虑一下这一点。
    基本上、您对我的主要问题的回答是:
    由于输入共模电压在建议的工作条件内、即使数据表中没有显示示例、电路也会工作。
    对我来说很好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    很抱歉混淆了。 该器件为旧款、有一段时间未修订数据表。 您的电路将正常工作、因为 TLV3701-Q1具有过轨运行、这意味着输入可以通过电源轨(VCC < VIN < VCC + 5V)并且仍然具有正确的输出。

    对于较新的设计、我们建议使用 TLV1851-Q1、与 TLV3701-Q1相比、它是一款具有升级功能的直接替代产品。 TLV1851-Q1可以具有比 V-高40V 的两个输入、并且仍能正常运行。