This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA856:某些规格在 OPA856 PDS 中断开

Guru**** 2874150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403122/opa856-some-spec-disconnects-in-the-opa856-pds

器件型号:OPA856

工具与软件:

嗨、大家好、我当时正把这个器件添加到参数数据库中、并且想知道一些问题、  

这里是压摆率的拼写错误、我认为规格表显示375V/us、  

此外、看看输入阻抗、似乎缺少 Rdiff 和 RCM 编号? 我可以运行模型来查看它的功能、但在没有规格的情况下、我想知道它们的目标是什么、您是否方便使用这些数字?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您强调这一点。 我能够找到这两个参数的值。 Rdiff 的阻抗为~4.5k Ω、RCM 的阻抗为~2.3m Ω。

    此致、

    Ignacio