This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:[3PHGANINV+TMS320F28379D]请帮助我!! 检查逆变器输出波形。

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401572/boostxl-3phganinv-3phganinv-tms320f28379d-please-help-me-check-the-inverter-output-waveform

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV

工具与软件:

我已连接 F28379D 和3PHGANINV。

 将 F28379D 更改为 3PHGANINV

J5    ---     J1     

J7     ---     J3

J6     ---     J2

J8     ---     J4

F28379D 的 ePWM 1a 至 ePWM 3b 的信号输出被指定为 F28379D 的数字80至75。
输出波形已确认。

F28379D 的编号80至75与3PHGANINV 的编号40至35相连。

我使用 F28379D 上的死区示例创建了 PWM 信号。 然后、我在示波器上检查3PHGANINV 的 Va、Vb 和 Vc 处的输出波形。
示波器上没有波形。

我是否需要编写一个单独的代码来检查3PHGANINV 的 Va、Vb 和 Vc 中的输出波形?
(电源用作外部电源。)
我正在研究伺服轴向驱动示例。 我是否必须修改此示例才能看到 Va、Vb 和 Vc 中的输出波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 信号被缓冲。 J2/J4的引脚13需要提供一个‘0"来启用缓冲器。 以下是相关原理图:  

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J2/J4的引脚13需要提供一个‘0"以便 =>  这是否意味着将3.3V 连接到引脚13?

    我检查了原理图文件中给我展示的数据... 但我不明白。

    请详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    uC 需要将分配给引脚13的 GPIO 拉至"低电平"。 否则 、它默认上拉至3.3V、如原理图所示、这会禁用缓冲器。  

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面添加了代码、并使用示波器检查了输出波形。

    <<

    GPIO_SetupPinMux (26、GPIO_MUX_CPU1、0);// 3PHGANINV_ P13

    GPIO_SetupPinOptions (26、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull);//3PHGANINV_ P13

    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO26 = 1;//将 GPIO26设置为 Low

    >>

    这样写是不是正确的方法??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好的做法是确认在执行命令后、引脚13确实被拉低。 则 PWM 信号应出现在缓冲器后面。

    此致、

    Guang