This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA453:最大输出电流是多少?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA452, OPA593EVM, OPA453, OPA548, OPA547, OPA593, OPA552, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394843/opa453-what-is-the-max-output-current

器件型号:OPA453
主题中讨论的其他器件: OPA548OPA547、OPA452 、OPA593EVM、 OPA593、OPA552OPA551

工具与软件:

我看到数据表中显示的最小输出电流为 ±50mA。 我在电气特性表上没有看到任何重新标记的最大值。

但是、OPA453TA 显示的短路电流 ISC 典型值为 ±125mA。

这意味着如果我有+75mA 和-23mA 输出电流驱动应用。 对于 OPA453TA 来说仍然安全?

此致、

奥的斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该输出电流规格本身并不是有用的值。

    输出电压范围取决于输出电流(请参阅第6页上的右上图)。 数据表确保当输出范围介于(V−)+ 5V 和(V+) −5.5V 之间时、至少可以获得50 mA。当您想要更宽的输出电压范围时、必须使用更小的电流;当您需要更大的电流时、必须进一步限制电压范围。

    安全值在绝对最大额定值中指定;另请参阅图3以了解安全工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA453的典型短路电流为-125mA、但在整个过程中、电源电压和结温只能依靠-50mA 的输出电流进行计算。  

    当然、正如 Clemens 在上文所述、所有这些仅在您没有将输出驱动得太靠近任一电源轨时才适用。  因此、若要获取50mA 电流、无法将输出驱动至低于正轨(V+) 2.4V 以下、而要灌入50mA 电流、则必须将输出驱动至高于负轨(V-) 1.7V 以上-请参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    根据所示的输出摆幅图、如果我的 OPA 输出电流高于-50mA (例如-75mA)、 这意味着查找可以解决我的问题的高输出电流 OPA、如 OPA547或 OPA548。 无需担心输出电压摆幅与输出电流之间的关系。
    BTW、 OPA547 和 OPA548都是 OPA453的引脚对引脚、对吗? 我的 OPA 电源电压为 V+=40V、V-=0V。 我可以   直接用 OPA547或 OPA548替代它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Otis:  

    马雷克正在旅行。 也许我能为您提供帮助。  

    [报价 userid="617452" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394843/opa453-what-is-the-max-output-current/5349516 #5349516"]根据所示输出摆幅图、如果我的 OPA 输出电流高于-50mA (如-75mA)。 [报价]

    下面是 OPA452/OPA453 SOA 图。 如果输出电流要求已接近 +/OPA452/OPA453、则无法调整-75mA。  

     

    我可以建议 OPA593、即85V、 ±250mA 功率放大器吗? WSON 封装尺寸仅为4mmx4mm、放大器的散热可通过 PCB 板进行散发。 下面提供了 OPA593EVM 链接。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou268/sbou268.pdf?ts = 1723151608418&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA593EVM

    如果您能为我提供详细要求、我将很乐意为您模拟此场景。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    由于 PCB 设计已经固定、我希望使用 OPA453TA (TO-220-7)引脚对引脚封装设计、因此我选择了  OPA547 和 OPA548不是 OPA593 WSON-12封装来直接解决 超出 SOA 范围的问题。 使用 OPA547 或 OPA548是否合理?

    非常感谢

    奥的斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、OPA 将 与下面的链接 p.9电流镜 设计非常相似。 Vs=40V、+Vs=GND。  略有不同的是、R3背面的齐纳二极管未替换 C1和 R4、从而使 PMOS "导通"
    Current_Sources_ Current_Receivers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Otis:

    使用 OPA547 或 OPA548是否合理?

    是的、您可以使用 OPA547或 OPA548。 此外、也可以使用 OPA551。 OPA552是解补偿运算放大器、需要 ≥5V/V 的增益才能保持稳定。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html?keyMatch=power%20amplifier&tisearch=search-everything#sort=1261max;desc&

    BTW、OPA 将 非常类似于下面的链接 p.9当前镜像 设计。 [报价]

    相关的注意事项、载于应用手册中。 您需要检查环路稳定性;R3和 R5值需要更高才能在以下电路中获得足够的相位裕度(我记得这些值约为1kΩ 范围)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf?ts = 1723206871083.

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    OPA548T-1电源电压是否可用于 V+=40V 和 V-=0V? 情况下的最高工作温度是多少?

    如果我想与 OPA453TA-1引脚对引脚连接、是否可以让引脚3和引脚7断开连接? 因为我不在原来的 OPA453TA-1中使用它的功能。

    BR、
    奥的斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Otis:

    [报价 userid="617452" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394843/opa453-what-is-the-max-output-current/5369746 #5369746"] OPA548T-1电源电压能否用于 V+=40V 和 V-=0V? 在这种情况下、最高工作温度是多少?

    是的、OPA548T-1能够以单电源轨运行、如40VDC 和 GND。 它处于建议的工作电源电压范围内。

    OPA548T-1产品说明书规定的保证性能适用于-40C 和+85C (Tamb)温度范围。 但是、它可以在高达125C 的温度下运行。  

    最大 显示的工作温度为 SOA 曲线、其中|Vs|-|Vo|差值电压在最高拉电流/灌电流下最大。   

    如果我想使用 OPA453TA-1引脚对引脚连接、可以让引脚3和引脚7开路吗? [报价]

    您可以将引脚7或 E/S 保持开路、但 ILIM 引脚必须连接到 V-。 在这种情况下、在使用单电源轨运行时、需要将引脚3连接到 GND、其中 Ilimit = 5A。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond