This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904BA-Q1:查询此运算放大器器件中观察到的性能限制

Guru**** 2845620 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, LM2904BA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402540/lm2904ba-q1-query-regarding-performance-limitation-observed-in-this-op-amp-device

器件型号:LM2904BA-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9002LM2904BA

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将使用上述运算放大器( LM2904BAQPWR1 )。

IC 的电源电压为3.3V。

在测试运算放大器时、 据观察、一旦输入超过特定范围、输出就不会超过2V。

1.使用3.3V 电源时、此器件是否可以获得超过2.5V 的输出? 如果是、我们如何实现?

2.如果无法获得超过2.5V 的输出电压,您是否可以推荐具有完全相同空间的替代 IC ?

请支持我们的这个问题,因为我们正在最后的发展阶段。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    这不是轨到轨输入或输出器件。 如果您想使用轨到轨器件、可以选择 P2P 的低电压放大器 TLV9002QPWRQ1。 请注意、这是一个低压器件、因此如果您选择用 TLV9002替换所有 LM2904BA、请确保它们不由高压电源轨供电。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:

    感谢您的支持。

    我会考虑您的建议。