This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:单端输出应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402660/amc1311-single-end-output-application

器件型号:AMC1311

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、我的客户正在寻找一款单端输出隔离电压放大器。

1.我们是否有隔离电压放大器可以提供单端输出而无需额外的运算放大器?

2.是否可以直接使用 OUTP 和 GND2作为 AMC1311的单端输出、有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我会离线给您发送电子邮件!

    对于#2、是的、如果要将 AMC1311用作单端器件、他们可以只使用 OUTP 而不是包含 OPAMP。 但是、为了实现这一点、建议通过10k 电阻器将 OUTN 接地、以获得最佳实践。 请注意、这只允许满量程输出范围的一半、不包括滤波。

    此致、

    EVA