This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340-ESD:EP 澄清

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402672/opa340-ep-esd-clarification

器件型号:OPA340-OPA340 EP
Thread 中讨论的其他器件: OPA340

工具与软件:

您好、团队-您能在以下方面提供帮助吗? 谢谢、数据表中没有提供信息

您能否帮我弄清楚 OPA340MDBVTEP/V62/08618-01XE 的 ESDS 灵敏度类别是否适用于 HBM 或 CDM?

V62/08618-01XE 图仅列出了1级、而未指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    OPA340-CDM EP 额定值为+/-600V、而 CDM +/-250V -请见下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-澄清一下、该表来自 OPA340数据表。 较高质量(-ESD)的材料组合不会影响 EP 等级? 感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - EP 器件经过额外的认证,在更宽的温度范围内测试,但这本身不会改变器件的 ESD 等级,这是所使用的晶圆工艺、电路布局和 ESD 保护二极管的稳健性的函数-在标准目录和- EP 器件中都是相同的。