This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:电压、温度和电流监控解决方案

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403744/ina3221-voltage-temperature-and-current-monitoring-solution

器件型号:INA3221
Thread 中讨论的其他器件: INA901-SP

工具与软件:

您好!

我想在正在开发的 PCB 上拥有电压、温度和电流监控解决方案。 电压电平为3.3V。 温度范围为20摄氏度至125摄氏度。 负载电流为4A。问题是、我们需要放置 PCB 的环境已经具有一些辐射。 因此、我需要选择能够承受高达10 TID 或位以上电压的器件。

我想知道 TI 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有 INA3221或 其他类似产品的 TID 测试报告。 INA901-SP 是航天级、但它是模拟输出电流检测放大器。  

    此致、

    Guang