This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:需要采用单端输入并提供差动输出而不损失电压电平的模拟隔离器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO122, ISO124, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403468/iso224-requirement-of-analog-isolators-that-takes-single-ended-input-and-gives-differential-output-without-any-lose-in-voltage-level

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: ISO122、 ISO124、 AMC1311

工具与软件:

您好、主席先生/女士、我们需要使用接受单端输入并提供差动输出的模拟隔离器。 我在您的站点中搜索并找到了这款模拟隔离器 ISO224、但问题是它需要+-12V 并提供+-4V 的输出。 输出端存在电压损失。我们至少需要+-10V 的输出端。 那么、您能提供任何可以解决此问题的模拟隔离器来帮助我们吗? 我们可能需要大量使用这种隔离器。 请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vigneshwaran:

    能否提供有关您的系统的一些详细信息?  您要在输入端测量什么、以及如何在输出端使用该信号?

    ISO122和 ISO124的输出摆幅为+-10V、但它们是单端的。  您还可以使用 AMC1311等器件、然后在输出端添加增益级、以达到+-10V 范围。

    谢谢。