This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:灌电流应用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403482/alm2403-q1-sink-current-application

器件型号:ALM2403-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想检查以下架构是否可行。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您能告诉我您想做什么吗? ALM2403-Q1能够灌入100mA 电流而不会造成损坏、这相当于其 Vout 端子短接至10V 电源(具有100mA 电流限制)的天数。  

    除 ALM2403-Q1之外、我不会出现问题、它会在大约0.5W 的功率范围内发热和耗散。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond