This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352-Q1:输入等效电路

Guru**** 2505725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401484/tlv9352-q1-input-equivalent-circuit

主题中讨论的其他器件:TLV9352

团队成员、您好!

存在有关输入阻抗的规格。  

这意味着什么? (电容和电阻并联?)

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    有。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry-San、

    感谢您的回答。 我明白了。

    我再问一个问题。

    此 TLV9352 PSPICE 模型的输入阻抗建模与数据表(下面)中指定的此电阻器/电容器网络完全相同?

    它看起来非常相似(几乎相同)、但看起来不完全相同、因此想知道。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hirata-San、

    差分阻抗应正确建模为具有正确值的并联电阻器和电容器。

    我很确定6TOhm 电阻器可能只是1T 电阻器、这是标准占位符。 由于仿真器中指定了最小电流、因此它可能不会在仿真中产生影响。 将电阻从1TOhm 增大到6TOhm 不会产生影响。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry-San、

    感谢您的见解。 我明白了。

    感谢您一如既往的支持。

    此致、

    平田