This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:扩展温度器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, TL331LV, TLV1812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402796/ina186-extended-temperature-part

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件:INA190-TLV331-INA190、、 TLV3012-TLV3603E EP、EP 、EP、 TL331LVTLV1812

工具与软件:

您好!

1.我们目前正在 设计中使用 INA186A1IDDFR ,其最低工作温度为-40度,我们是否有类似的部件最有可能的封装兼容性,即-55度额定,没有太大的价格差异。

2.与上述查询类似,是否有 TL331LVDBVR 的部件更换,其额定值为-55度。 唯一解决方案是  具有相同规格的单通道开漏比较器。

3.另外,部分类似 TLV1811DCKR 的-55度,需要一个推挽比较器。

4.您能建议以下规格的零件吗?

提供轨到轨输出的通用运算放大器、-55度工作温度、最大电源电压范围5.5V 或18V。 我们将其用作非反相放大器。