This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:设计建议

Guru**** 2784115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404002/ina181-design-recomendation

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: LM393LV

工具与软件:

您好!

我想知道 INA181是否适合我的设计。 我正在尝试创建一个可以检测电流=> 5mA 并切换光耦合器的板。 为负载开关供电的电压轨经常在0-19V 之间(一个电压轨为19V、一个电压轨为0V、下一个电压轨将切换、即 Vpp ~38V)。

此致!  

先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该澄清的是、总线电压绝不会一次 Vpp = 38V。 重要的是19V 切换极性。  

    此致!

    先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。 (重要的是相对于 INA181 GND 的电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 在我尝试评估这是否适合我的应用时、我还没有制作完整的原理图、因此请原谅我目前的方案中糟糕的图纸。 在这种情况下、目标是每当负载的电流消耗约超过5mA (无论 Vbus 的极性如何)时切换光耦合器。

    此致!

    先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 Vbus/Rsense 会在某个地方连接到 GND。

    INA181支持低至−0.2V 的负输入。在该应用中、它从不会看到全总线电压。

    INA181会输出接近2.5V 的模拟信号。要在电流高于5mV 或低于 −0.5mV 时启用光耦合器、需要两个比较器、例如 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    INA181适用于您的应用、但正如 Clemens 所说、您可能需要两个比较器、以便在所需的一个特定电流(5mA)下打开和关闭光耦合器、因为光耦合器的电流范围可在这一范围内进行开关。 另一种选择是选择我们具有内置窗口比较器的电流检测放大器之一、例如 INA310。
    这里是指向更多类似器件的链接。  
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#3278=Analogue%20output%20with%20integrated%20comparator&726max=40%3B120&

    此致!  
    Mallika Senthil