This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:极高温度(250 C)下的运算放大器应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403859/opa211-ht-op-amp-application-in-very-high-temperature-250-c

器件型号:OPA211-HT

工具与软件:

我们打算 在需要在250°C 左右温度下运行的压力变送器中使用此运算放大器(OPA211-HT)。 参数如: 开环增益, Vos , Ib 是合理的(与市场上其他高温运算放大器,如霍尼韦尔运算放大器). 有人在类似的条件下(高温)使用该运算放大器吗? 该电路功耗低(约20 mA)、因此结温几乎与环境温度相同。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大工作温度为210°C。超过该温度器件可能会对器件造成永久损坏。 我不建议在250°C 下使用该器件。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们或许能够将操作温度降低到210°C 或更低(使用对流/热 TX 散热器)。 您是否在210 C 的温度下使用过此部件? 您是否知道哪些参数降级(超出数据表指定的范围)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:  

    我没有亲自使用过此设备。 但是、我们提供了不同温度下的规格表、因此我怀疑器件已 在室温和整个温度下接受过测试或验证。 我们只能查看表中随温度变化的规格。 是否有任何特别适用于您的应用的关键规格?  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Chris、正如我在原始问询文本中提到的  、开环增益、Vos、Ib 等参数在我们的应用中至关重要。 我们的薄膜压力传感器的输出为2mV/V (6mV 满量程)。 这些参数的任何显著温度变化都是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:  

    我懂了。 我们只能删除表中的内容。 失调电压漂移在2uV/°C 下很好、但从直方图来看、平均值甚至更好。  

    输入偏置电流已达到数百纳安、因此在温度范围内、由于 ESD 二极管泄漏、Ib 每10摄氏度会翻一番、因此我不希望 CMOS 器件会出现类似急剧变化。 我想说的是、如果您的应用能够承受该器件的典型和最大 Ib、那么与 CMOS 相比、每10摄氏度会翻一倍。  

    实际上、AOL 在这些温度下确实表现得很好。 T = 210 C 时、10k 负载下典型 AOL 为118dB、即每输出1伏特步长1.26uV。 开环增益将随着负载的增加而降低、因此、如果可以最大限度地减小输出负载、将有所帮助。 此外、您还可以看到、从125°C 到210C、AOL 的温升幅度会相当大。  

    如果可以最大限度降低温度和负载、我认为这些将是关键因素。  

    此致、  

    Chris Featherstone