This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:低侧感测

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403889/ina901-sp-low-side-sense

器件型号:INA901-SP

工具与软件:

该 CSA 是否可以用作低侧电流感应放大器?

我需要防辐射 CSA 来在-30V 负载下检测电流。 事实证明、难以为该应用找到 IC。 因此、我想我可以将 INA901-SP 用作低侧 CSA、因此 IN+和 IN-上的共模电压基本上为0V。 数据表仅描述了高侧电流感应的典型用法、但我没有看到任何提及是否需要此配置。

这样可行吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA901-SP 可以在低侧使用。 数据表中该器件的建议工作条件明确指出、器件的共模范围为-15V 至65V、因此在0V 下即可正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries