This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 器件更新内存验证错误失败

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404257/usb2any-usb2any-device-fails-update-memory-verification-error

器件型号:USB2ANY

工具与软件:

您好! 我不久前通过慕斯购买了 USB2ANY 设备、该设备已经送达。 我在 产品页上安装了" USB2ANY Explorer 安装程序 v2.7.0.0"、当我尝试打开器件时、它说我必须更新它。 首先我不得不拔下电缆。 用回形针按该按钮、然后出现更新选项。 我必须说我 在启动后几秒钟停止按下按钮。

我得到了一个 windows 11. 该过程导致错误:

我还在网页上看到了其他"软件"选项:

我也安装了它、并尝试从它更新设备、但收到另一个错误:

不过在这里、它一直在尝试、但不断收到错误。 我是不是做错了什么? 它是否与 Windows 11不兼容? 我需要什么操作系统来运行它?

我是否有损坏的器件?如果有、我是否可以将其退回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管怎么说、我在 Windows 10笔记本电脑上再次完成了整个过程、它的工作就像一个魅力。 看起来该应用程序不兼容 W11