This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BESS 系统的初步调查

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TIDA-010271, TIDA-010253, BP-AM2BLDCSERVO, BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403630/bq79600evm-initial-investigation-of-bess-system

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79616TIDA-010271TIDA-010253BP-AM2BLDCSERVO、、 USB2ANY

工具与软件:

大家好、团队。

我想购买 BQ79616EVM、以使用 BQ79616构建 BESS 系统。

我正在查看电池储能系统
产品和参考设计
以了解研究所需的内容。

我考虑的系统串联了200多节电池。

我想我需要下面的配置:MCU -桥接 IC -电池管理 IC


据我所知、这可以通过 TIDA-010253和多个 TIDA-010271来实现。 是这样吗?

首先、我想购买 EVM 并检查软件。

如果要检查 MCU- Bridge IC - Battery Management IC 的配置、
是否可以购买 BQ79616EVM、BQ79600EVM 和 BP-AM2BLDCSERVO 进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    正确! . 至少对于 BMS 部分 、您只需要 bq79616EVM 和 bq79600evm。

    但我不熟悉 BP-AM2BLDCSERVO、因此不确定它是什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 bq79616EVM 和 bq79600evm、所包含的器件是否足以连接它们?

    根据用户指南、似乎 TMS570 LaunchPad 被用作主机控制器。 但是、我需要主机控制器的以太网接口(通过 ModbusTCP 与主机通信)。

    是否有推荐的主机控制器评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您不需要 TMS570。 但是、如果您要使用我们的 GUI 与 BQ79616或 BQ79600 EVM 进行通信、则还需要购买 USB2ANY。 这样、您便可使用我们的专用 GUI 评估这些器件。

    这将允许对系统进行一些一般性评估。

    我们还在这些器件的产品页面中提供了开发文件、如果您想使用 TMS570等微控制器来测试系统的话。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是 BQ79616EVM 用户指南中的图示。 我想通过组合评估板来实现此配置。

    它通过 CAN 总线与主机通信、但由于假定这里将使用 Modbus TCP、因此需要以太网接口。

    您能推荐一款能实现这一目标的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您可以根据需要与 MCU 进行通信。 TMS570 LaunchPad 似乎只需要 USB 才能与计算机通信。 我们还有适用于 TMS570的示例代码。

    如果您想知道与主机 MCU 通信的其他方式、我将创建新主题、向您感兴趣的 MCU 专家提出问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon