This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:互阻抗放大器-最大的反馈和输出电流

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395914/opa818-transimpedance-amplifier---maximum-feedback-and-output-current

器件型号:OPA818

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在为 SiPM 传感器设计跨阻放大器。 我们会使用 OPA818、但 SiPM 的电流可能高达50mA。 信号持续时间为500ns、脉冲间的平均间隔为1250ns。

感谢您的帮助、

祝您度过美好的一天!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:


    我有几个问题:
    1) 1) SiPM 传感器的预期/已知电容是多少?
    2) 2)在最小传感器电流(假设在此处为0mA)和最大传感器电流(50mA)时、您预计的运算放大器输出电压是多少?

    谢谢!
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题,

    3) 3)您提到的50 mA 电流是运算放大器可以饱和的电流、还是它是需要运算放大器线性运行的最大电流? 如果是其饱和电流、还请告诉我您需要的最大和最小线性电流。  

    4) 4)在来自 SiPM 的此最小电流期间是否有 SNR 要求。

    5) 5)还正如您提到的脉冲之间的间隔为1250ns、您想知道 OPA818的过驱恢复行为、即运算放大器脱离饱和状态的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西蒙,只是一个温柔的提醒...