This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:可能会因下游电路而关断

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403935/tps561201-possibility-of-shutdown-due-to-downstream-circuit

器件型号:TPS561201

工具与软件:

转发给负责人

我想在手动组装的电路板上构建这样的电路、但 TPS561201DDCR 是否会因某种原因而关闭?

在所附电路图中,NP-50A 是催化燃烧气体传感器。 另外、R3和 R10之前的电路在印刷电路板上制作并通过引脚接头焊接到通用板上。

我很感谢您的答复。

此致、

K.Iwase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过示波器测量 SW 波形并与数据表进行比较、以了解器件是否正常工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复。

    您认为 TPS561201关断的原因可能是什么?

    或者、即使电压正常输出(2.5V)、也没有电流流动的原因可能是什么?

    此致、

    K.Iwase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压是否为2.5V? 您的原理图是正确的、所以可以 先移除 NP-50A、然后使用电阻器查看转换器是否工作正常。

    此致、

    Shipeng