This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:Tina-TI 模型

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358, LM2900, LM3900, TINA-TI, LM348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403620/lm3900-tina-ti-model

器件型号:LM3900
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM348、LM324、LM358 、LM2900

工具与软件:

大家好、有没有人拥有 LM3900的 TINA-TI 或 PSpice 模型、我已经获得了使用两个模型的电路图、我想对其运行一些仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们没有用于 LM3900的 PSpice 模型。 LM3900最接近的运算放大器设计是 LM324、LM358或 LM348。 我将这些模型放在下面的 Tina 文件中。  

    e2e.ti.com/.../LM324-LM358-close-to-LMP3900.TSC

    LM2900/LM3900运算放大器具有独特的电流差分输入级、通常称为诺顿放大器、上述运算放大器基于电压输入差。 它们不相同、但可能在行为上与其他人不同。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答、是的、我知道 LM3900是一个电流差分输入级、我以前没有看到或使用过它。

    因此、在寻找模拟我所给出电路的模型时、我可以查看 LM324和 LM358、这两个器件也奇怪地用于电路中。

    如果我有任何其他问题、我会联系起来、非常感谢您的帮助。

    此致

    David