This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171-Q1:基于 TLV171-Q1的差分调节设计

Guru**** 2690125 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171-Q1, TINA-TI, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402914/tlv171-q1-differential-scaling-design-based-on-tlv171-q1

器件型号:TLV171-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV171

工具与软件:

团队成员、您好!

 我 在 LTSpice 中通过 TLV171-Q1设置差分调节设计、用于监控系统电流。 但结果并不等于排量。

但是我更改了 RADC 值、输出电压 大约为362mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过这种设置方式、您的预期输出电压为2.3mV、因为流经分流电阻器的电流大约为2mA。 这意味着分流电阻器(RADC)上的压降约为100uV。 24倍、它可以为您提供2.352mV 的理想输出电压。 但是、这超出了该放大器输出的线性范围。 如果要准确地检测此电流水平、则需要更高的增益(并且放大器肯定会更精确)。 增加分流电阻值只会有一定帮助。 我不确定输出电压在 LTspice 中一直保持在~300mV、但我们仅在 TINA-TI 和 PSpice for TI 中构建并验证模型的功能性。 遗憾的是、我们无法查看 LTspice、也无法在 LTspice 中进行调试、因为这不是我们的软件。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    非常感谢你的答复,我不知道如何回答这些问题。

    [报价 userid="406414" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402914/tlv171-q1-differential-scaling-design-based-on-tlv171-q1/5370625 #5370625"]由于流经分流电阻器的电流存在2mA 左右。 [报价]

    为什么是2mA、但不是0.96mA。

    这超出了此放大器输出的线性范围

    您能告诉我、此放大器输出的线性范围吗?  

    此外、如果我要减小通过分流电阻器的电流、我可以用任何方式吗? 如何使用 IADC 使其更接近负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输入端的阻抗不比负载电阻高得多、因此大约960uA 流入放大器输入端。

    您可以将所有差分放大器电阻器增加5倍、以便将进入放大器输入的电流降低5倍。

    对于线性输出范围、有两个输出"限制"。 距离电源轨的摆幅是指当输入过大时、放大器可以驱动输出的距离任一电源轨的程度。 这是尽可能硬驱动高电平或低电平的输出。 第二个范围是最具线性度的区域。 AOL 规格显示 AOL 最高的输出范围。 对于 TLV171、距离任一电源轨350mV。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    因此、无论我设置的放大倍数是多少、TLV171输出电压都不超过350mV。 我的 LTSpice 仿真结果为何约为360mV?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我看到 Aol 是放大增益、无法访问负反馈电路、但我 setup 是负反馈电路、 是否仍具有?Ω 限制

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、无论我设置的放大倍数是多少、TLV171的输出电压都不超过350mV。 我的 LTSpice 仿真结果约为360mV 的原因是什么?[/QUOT]

    有。

    我看到 AOL 是放大增益、没有访问负反馈电路、但我设置是负反馈电路、 它是否仍有限制?

    是的、当放大器具有反馈时、这仍然适用。 这是放大器输出级的限制、无论反馈配置如何、该限制都会持续存在。

    此致!
    Jerry

    [/quote]