This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:用于负输入的航空级版本

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403827/opa170-spacegrade-version-for-negative-inputs

器件型号:OPA170
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我正在尝试使-15V 电压轨反相并降低电压、以便将其连接到 ADC 输入并进行电压测量。

我的计划是使用运算放大器将-15V 反相、我希望在单电源模式下使用该运算放大器、该模式下的+VS 为3.3V (或5V)、-VS 为 GND。 我注意到的问题是、当输入低于-VS 轨时、许多运算放大器会发生 ESD 二极管反向击穿。 另外、理想情况下、我不希望将我测量的-15V 输入与运算放大器上的 V-轨相同。

我看到 op170有类似的问题: e2e.ti.com/.../opa170-single-supply-negative-voltage-input-invert-opamp

此器件是否可在我建议的电压下正常工作、是否有航天级版本?

是否会出现时序控制问题或任何其他我必须担心的问题?

如果这不是适合的器件、您可以推荐另一款航天级器件吗?

谢谢!

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony、  

    您可以使用反相 放大器电路来调节-15V 电源轨、以下运算放大器符合您的设计要求、具体取决于您想要的航天级:运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    在本例中、我使用了 OPA4H199、同时使用了以下模拟电路设计指南: 反相放大器电路(修订版 C)

    我使用了增益比 VO=Vin *(-RF/Rin)、并假设您需要1V 输出~ Rf = 100Ω 且 Rin = 1.5kΩ。 您可以随意使用文档中的公式来更改比率。  

    我也在 TINA-TI 中做了仿真、请利用产品页面上的仿真模型: e2e.ti.com/.../scaling15.TSC

    祝你一切顺利!
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Caro、  

    感谢您的答复并提请我注意本部分。 为了便于我决定使用另一种更方便获取的 TI 器件、我只想得到一些澄清。  

    那么、我得到的是、在正常运行期间、反相和同相输入在此配置中基本上将接地、但我不必担心在运算放大器通电之前-15V 违反绝对最大额定值的原因是、它的电流将被限制在10mA (15/1540(2004)= 9.7mA)、并且没有相位反转?

    在器件选择中是否还需要注意其他参数?  

    再次感谢、  

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony、

    正确、尽管如果在器件未上电时输入端的此负电压将持续、但我会进一步限制电流(1mA)。 这与电容器如何降额以延长使用寿命类似。

    我还将确保、如果器件未通电时存在输入电压、则 V-将成为低阻抗节点。 在这种情况下、它是接地端、因此这不应该是问题、但这样可以实现电流的安全流动路径(通过 ESD 二极管)。

    在接地反弹的情况下、在放大器的 IN+节点上添加一个串联的小(1k)电阻器也可能有益、从而确保输入受到保护。

    此致!
    Jerry