This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331LV:申请审查原理图。

Guru**** 2770005 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402846/tl331lv-request-review-a-schematic

器件型号:TL331LV

工具与软件:

你(们)好

输入电压:0至48V (用于电路配置)、TL331LVDBVR

它设计为具有高达20V 的低输出和20V 以上的高输出、但也会具有超过20V 的低输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R263和 R264设置基准电压为2.27V。使用 R262和 R265分压器、这对应于20.68V 的输入电压

    将 R265更改成了156 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    正如 Clemens 提到的、更改 R265将产生20V 更好的开关阈值。

    TL331LV 是开漏输出、因此您需要一个上拉电阻器。

     10nF 是输出端的一个大电容、是否需要更大的上升时间?   

    此致!  
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Re 开放票证、可提供更多帮助。

     

    此致!

    Michael