This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226电流检测范围。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403402/ina226-ina226-current-sensing-range

器件型号:INA226

工具与软件:

你好

我希望监测负载的电流、  

 INA226 可以按照以下的电流规格进行测量。 ?

所需规格

1.电流选择范围: 200 uA ~ 500mA

2.直流电源:12伏

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jehoon、

    分流电压输入范围为+/- 81.92mV、Ib 为10uA。 假设您使用的是2m Ω 的分流电阻器、您的电流检测范围将处于额定规格之内、但是200uA 的最小电流与 Ib 的顺序相同(10uA)、因此您可能会在读数中看到一些偏移。

    此致!
    Mallika Senthil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Mallika Senthil  

    您认为、如果我使用 INA226评估模块进行测试、我可以监测200uA 至500mA (负载器件上为12V 直流)的电流。

    是不是?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以测量该电流范围、但将存在10uA 的偏移。

    此致!
    Mallika Senthil