This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:LDOout 不提供所需的电压

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC23C11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403509/amc3311-q1-ldoout-does-not-supply-the-required-voltage

器件型号:AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC23C11、AMC3311

工具与软件:

我正在为 TINA TI 上的电压检测应用进行 AMC3311和 AMC23c11的仿真。 当我连接建议的去耦电容器时、VDD 为5V LDOout 为2.9V、因此 DCDCout 为2.75V、HLDOout 为2.67V。 这对于器件来说必须是可以接受的、但它作为失效防护模式运行。 不会低于欠压限制。 当我绕过 LDOout 并直接为 DCDCin 提供3.3V 电压时、系统正常运行。 这可能是仿真错误、还是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yigit、

    您能否提供有关您的应用的一些详细信息?  您能否将原理图发送出去?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saleh、

    感谢您的答复。 这是我的仿真原理图、您可以看到 DCDCout 和 HLDOout 的电压速率高于给定的欠压电平。 除电池和分压器部分外、所有应用均来自数据表。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yigit、

    我尝试了重新创建仿真、但没有看到任何问题。
    我不确定仿真软件有什么问题。  您还可以尝试改用 PSPICE for TI。

    谢谢。