This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:交流电源电压和电流测量?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405548/ina234-voltage-an-current-measurement-of-ac-mains

器件型号:INA234
Thread 中讨论的其他器件: TMCS1123

工具与软件:

我们正在设计的产品必须能够在不到10秒的时间间隔内测量输入电源的电压和电流。 由于电源为交流市电电压、因此测量必须是隔离式的(光耦合器可以接受)、并且能够在265VAC 的电压下工作。 测量精度应在±2%以内。

我看过不同看起来很有意思的产品、比如 INA234、但数据表仅展示了28V 系统的一个用例。 是否可以为 INA234进行导线以使其可用于交流电源供电测量? 或者、是否有更适合此用例的元件?

如果你有一些文件与指南的交流电源测量我很高兴知道他们,因为我没有找到我一直在寻找什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于具有隔离要求的应用、INA234不是最合适的选择。 我们提供磁性电流传感器、例如 TMCS1123。 如需类似产品的更完整列表、请 访问此链接

    此致、

    Guang