This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1558:LM101AH、LM108AH、LM1558H

Guru**** 2507465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404265/lm1558-lm101ah-lm108ah-lm1558h

器件型号:LM1558
Thread 中讨论的其他器件: EP

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在寻找 TI 产品系列中的更新器件、以替换以下放大器器件:LM101AH、LM108AH、LM1558H。 主要参数为+/-15V 电源和-55°C 至125°C 的工作温度。 您会推荐目前广泛使用的哪些器件? 我需要有一个 SMD 外壳、而且有可能在一个或两个放大器的情况下提供一个解决方案。

提前感谢您的支持。

此致、

Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabrice、

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#1192=-55%3B125&1261max=30%3B45&

    请使用您的电源电压范围和工作温度查找上述参数搜索。 现在、LM108AH 将具有更低的最大失调电压、因此您可能需要查看 TI 的精密放大器产品系列、以找到失调电压更低的器件、但 OPA4991-LM1558的性能应优于和 EP。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:

    非常感谢您的快速回复和建议。 您是否有仅具有一个 AOP 的封装以及包含两个 AOP 的封装的建议?

    提前感谢。

    此致、

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrice、

    您可以通过更改表顶部的筛选条件、在上述链接修改搜索、请参阅下面的示例!

    有一个适用于通道数的滤波器、但我们在每封装1通道和2通道器件方面没有任何最新进展。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry:

    非常感谢您的答复。

    此致、

    Fabrice