This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:共模电压范围计算

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404475/ina148-common-mode-voltage-range-calculation

器件型号:INA148
Thread 中讨论的其他器件: INA149

工具与软件:

关于 INA148、INA149、请分享用于计算共模电压范围的公式。

此外、您能否 用以下条件描述共模电压范围计算示例?

Vs+=10V

VS-=GND (0V)

Vref = 1.65V

在我的用例中、INA148或 INA149用于使用分流寄存器进行双向电流检测。

有一个用于更改电流方向的开关 IC。 因此 INA148/INA149可以动态地位于高侧和低侧。

在高侧情况下、V+为200V、电源电压。 在低侧情况下、V+为 GND。

放大器输出由3.3V MCU ADC 捕获。 Vref 是3.3V 的一半。  

据我所知、在这种情况下、共模电压范围应大于0-200V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshihiro

    共模由连接到同相输入端的输入分压器进行分压。  因此、对于 INA148、Vcm 为 Vin x Rdiv/(Rin + Rdiv)= Vin x 52.6316k /(1M + 52.6316k)。  对于 Vin = 200V、Vcm = 10V。  INA149共模的工作原理相同。  增益传递函数的推导更为复杂。  请参阅下面的 PDF、了解有关该内容的详细信息:

    e2e.ti.com/.../ina148_2D00_ina149_2D00_transfer_2D00_function.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    此致、艺术