This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7032:过驱澄清

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405030/tlv7032-clarification-of-overdrive

器件型号:TLV7032

工具与软件:

嗨、团队!

此放大器的过驱功能是如何工作的? 它是否只允许器件将输入摆动到超出电源电压? 它看起来是什么样子的? PSpice 模型注意到、如果电源超出建议的工作范围、输出将浮动至1/2 Vs、这我怀疑该器件的作用是什么。

用例:

VCC=3.3V

VEE=0V

VIN-=2V 恒定基准

VIN+=-0.25V 和+3.5V 之间的正弦波(源阻抗为6k Ω)

我们目前是否通过使 Vin+向下摆至-0.25V 而违反了 Vin 规格?

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cam:

    不、实际的物理器件输出将不会恢复为1/2电源。 这是 SPICE 模型的一个特性、用于提醒用户存在违例(在 SPICE 模型中没有通用的方法来弹出错误消息-因此我们让它做了一些"愚蠢的"来吸引注意)。

    根据数据表第6.4.1节:

    "TLV703x 和 TLV704x 输入共模从 VEE 扩展到 VCC 以上100mV。 差分输入电压(VID)可以是这些限制范围内的任何电压。 当输入引脚的电压超过 VCC 和 VEE 时、比较器输出不会发生相位反转。

    TLV703x 和 TLV704x 的输入具有容错功能。 当 VCC 未上电或上升时、它保持相同的高输入阻抗。 输入可安全地驱动至额定最大电压(7V)(VCC = 0V)或任何不超过最大额定值的值。 VCC 与输入隔离、因此即使在向输入端施加更高的电压时它也能保持其值。"

    因此、从技术角度而言、您在正边沿和负边沿都超出了-125mV 和+200mV 的输入范围。 但绝对最大值为-0.3至+7V、因此您不会造成任何损坏。 但从技术角度而言、我们是说故障可能会在额定电压(-0.1V)和绝对最大值(-0.3V)之间的范围内发生。

    是否可以将输入信号略微衰减200mV 或更高?

    如果您想超出指定范围、则由您决定。 我不认为你会有任何发布。 如果您确实希望超出指定的范围、我建议将一个电阻器(1k)与输入串联、以限制任何故障电流、尤其是在负方向上。

    如果您确实添加了一个与输入串联的1k 电阻器、然后在输入引脚和 GND 之间添加一个15k 电阻器来创建一个轻微的分压器、那么该电阻器会将3.5V 衰减到3.28V。 然后您可以得到负电流限制、并将输入控制在指定的范围内。